请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS769工具/软件:
申请有关零部件 TPS76933DBVT、TPS76925DBVR、TPS76933DBVR 铅涂层的具体信息。
请说明以下几点:
根据 日期为 2025 年 3 月 12 日的 PCN 20250312000.1、提及额外的组装场所 CDAT(采用引线镀层作为哑光锡)。

1. 退火 :如果表面是亚光锡,你能确认它是否退火(烘烤)?
2. 镍底层 :这部分有镍底层吗?
非常感谢您在提供这些详细信息方面提供的帮助。
期待您的答复。