This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS769:在组装地点 CDAT 申请有关器件 TPS76933DBVT、TPS76925DBVR 和 TPS76933DBVR 引脚镀层的特定信息。

Guru**** 2826855 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1552473/tps769-request-specific-information-regarding-the-lead-finish-for-the-part-tps76933dbvt-tps76925dbvr-tps76933dbvr-at-assembly-site-cdat

器件型号:TPS769


工具/软件:

申请有关零部件 TPS76933DBVT、TPS76925DBVR、TPS76933DBVR 铅涂层的具体信息。

请说明以下几点:

根据  日期为 2025 年 3 月 12 日的 PCN 20250312000.1、提及额外的组装场所 CDAT(采用引线镀层作为哑光锡)。

1. 退火 :如果表面是亚光锡,你能确认它是否退火(烘烤)?

2. 镍底层 :这部分有镍底层吗?

非常感谢您在提供这些详细信息方面提供的帮助。

期待您的答复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我没有看到 TPS76933DBVT 组装在 CDAT 中。 器件装配在 LEN 中、并且装配规格对我不可见。 我将要求内部向您提供此信息。

    对于  TPS76925DBVR、TPS76933DBVR  

    1.是的,锡表面在 150°C 下烘烤 60 分钟

    2.镍底层是什么意思? 您能进一步说明一下吗? 这可能是我们使用不同的术语,我想确保我向您发送正确的信息.

    谢谢

    Ishaan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的意思是、它是哑光锡比镍吗? 或铜?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    覆铜