This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76922:保险丝引脚功能

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ76922

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1550992/bq76922-fuse-pin-functionality

器件型号:BQ76922


工具/软件:

您好:

我们使用 bq76922 进行设计、并对保险丝功能有一些疑问。

预期运行适用于 FUSE 引脚以驱动低侧 NMOS 的栅极。 然后、逻辑 NMOS 将驱动高侧 PMOS、并在 DFE 保险丝引脚为高电平有效的情况下传导电流。

DFE“保险丝“通过 1.5kΩ 电阻驱动 NMOS。

尚不清楚将 FUSE 引脚连接到的建议电阻值。 有一个显示 5.1kΩ 的参考图、数据表的一小部分指定了 5kΩ 负载。 我想再次确认是否:

  1. 此设计可以允许低至~Ω 的 1kΩ 电阻将 FUSE 引脚连接到 NMOS 栅极。
  2. 引脚的最大/建议电流输出是多少?

谢谢 Keith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Keith、

    让我看看我的团队、在本周晚些时候再联系您。  

    此致、

    Rohin Nair

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于这已脱机、我将关闭该线程。