Thread 中讨论的其他器件: LM7480-Q1、 LM74800-Q1、 LM7481-Q1、 LM7480、TINA-TI
工具/软件:
我按照 LM74722-Q1 数据表的图 9-1 构建了电路、但没有: D1、D2、Q2、R4。 C4。 Cload 为 22uF。
我注意到、即使 DS 指定 V (C)(C POR 上升)为 2.8(典型值)/2.95(最大值)、LM74722 也不会启动升压控制器。 当 V (C) 为 2.8V 时、栅极电压甚至更低(2.5V 时)。 仅当 V (C) 上升到 3.05V 以上、栅极电压等于 V (S)、在 3.1V (C) 时、才会生成~6V V (G)、足以打开晶体管 PMPB07R3ENAX。
如果输入电压 V (A) 低于 3.7V、电路将无法启动。 晶体管体二极管上的压降在空载时~0.55V、并随着负载的增加而增加、直到 LM74722 打开晶体管。 负载在 3.2V 时通过电源正常阈值(其他 TI 器件)激活。
是否有任何工作可以将启动电压降至 3.2V(上升电压斜升至 0V 至 3.2V)。 在什么条件下达到了 3V 的工作范围(在数据表中指定)。
应用:单节锂离子电池供电设备的电源多路复用。