This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM74722-Q1:高 LM74722-Q1 导通电压

Guru**** 2560360 points
Other Parts Discussed in Thread: LM74722-Q1, LM7480-Q1, LM7481-Q1, LM7480, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1552454/lm74722-q1-high-lm74722-q1-turn-on-voltage

器件型号:LM74722-Q1
Thread 中讨论的其他器件: LM7480-Q1LM74800-Q1LM7481-Q1LM7480、TINA-TI

工具/软件:

我按照 LM74722-Q1 数据表的图 9-1 构建了电路、但没有: D1、D2、Q2、R4。 C4。 Cload 为 22uF。

我注意到、即使 DS 指定 V (C)(C POR 上升)为 2.8(典型值)/2.95(最大值)、LM74722 也不会启动升压控制器。 当 V (C) 为 2.8V 时、栅极电压甚至更低(2.5V 时)。 仅当 V (C) 上升到 3.05V 以上、栅极电压等于 V (S)、在 3.1V (C) 时、才会生成~6V V (G)、足以打开晶体管 PMPB07R3ENAX。

如果输入电压 V (A) 低于 3.7V、电路将无法启动。 晶体管体二极管上的压降在空载时~0.55V、并随着负载的增加而增加、直到 LM74722 打开晶体管。 负载在 3.2V 时通过电源正常阈值(其他 TI 器件)激活。

是否有任何工作可以将启动电压降至 3.2V(上升电压斜升至 0V 至 3.2V)。 在什么条件下达到了 3V 的工作范围(在数据表中指定)。

应用:单节锂离子电池供电设备的电源多路复用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您能分享您的原理图吗?

    此致、

    Shiven Dhir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 

    我注意到  “VA POR 上升阈值“为 3.1V 至 3.85V、典型值为 3.4V、这可能是它需要 3.7V 来导通晶体管的原因。
    我有新想法:将 LM74722-Q1 替换为 LM7480-Q1。
    LM7480-Q1 DS 指定 V (A_PORR) 2.6V (max)、比 LM74722-Q1 的 3.85V (max) 少。
    LM7480-Q1 具有单独的引脚 VS、指定的“VS POR 阈值、上升“为 2.4-2.85V(典型值 2.6V)、对于 LM74722-Q1、该值也低于 2.58V 至 2.95V(典型值 2.8V)的“C POR 上升“。

    因此、我希望通过将  LM74722-Q1 替换为 LM7480-Q1 来更接近 3.5V 的导通阈值 。 我还想对 LM7480-Q1 数据表中的第一个原理图进行修改:

    与 NFET 的体二极管相比、我希望肖特基二极管有助于在较低输入电压下达到“VS POR 阈值、上升“。
    该电路是否可以正常工作、我是否希望获得任何好处。

    我订购了 LM7481-Q1、LM7400-Q1 和 LM7481-Q1、在到达之前、我想对该电路进行仿真。  对于 LM74800-Q1、签署 NDA 并获取未加密的 SPICE 模型需要执行哪些步骤。 此外、如果我可以在不签署 NDA 的情况下将加密模型与 TI PSPICE 一起使用、请提供该模型

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您可以通过 PSpice for TI 免费使用加密模型。

    肖特基二极管肯定会有所帮助。

    此致、

    Shiven Dhir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 PSPICE 和 LM7480 网页中都找不到此模型

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您也可以使用 TINA-TI。

    LM7480-Q1 数据表、产品信息和支持|德州仪器 TI.com

    此致、

    Shiven Dhir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尝试了 PSPICE、这是无法忍受的。 我想获得未加密的 SPICE 模型、我应该遵循哪些步骤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    TINA 也没有提供帮助吗?

    获取未加密模型是一个很长的过程。 我们需要签订 NDA、因此您需要联系当地的销售团队。

    此致、

    Shiven Dhir