This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7H4010-SEP:TPS7H4010-SEPRNP

Guru**** 2470390 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7H4010-SEP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1551028/tps7h4010-sep-tps7h4010-seprnp

器件型号:TPS7H4010-SEP


工具/软件:

我使用 TPS7H4010-SEPRNP 器件  

1.我需要帮助如何使用 4.7uH 电感器计算 3.3V 时的输出电流?

  输入电压为 24V 开关频率、设置为 400KHz

1.我还需要帮助您如何以示例进行增益裕度和相位裕度仿真?

此致

Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sam、

    是否需要计算器件的电感器电流? 如果是这样、器件数据表的第 15 页包含用于计算电流纹波、峰值电感器电流等的公式。 (指向数据表第 15 页的链接)。 如果您正在寻找其他计算方法、请告诉我。

    表 8-1 (链接) 还提供了各种 VOUT 和 FSW 配置的建议元件值。

    为了对 TPS7H4010-SEP 进行交流仿真、TI.com 上的器件页面中提供了 PSPCIE 模型。 交流仿真是“平均“模型。 (PSPICE 模型链接)

    谢谢、

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andy

    感谢您的帮助

    我使用第 15 页公式进行了计算

    但 我得到的当前 1.5A 的错误答案?  

    我希望使用以下值来计算稳压器的输出电流

    这是否设置为 6A 的最大电流? 它会根据负载消耗电流?

    下面是一些数字

    1. 输入电压至稳压器 24VDC

    2.稳压器的 Vout 3.3V

    3. Fsw 400kHz

    4.l=4.7uH(固定 IND 4.7UH 14.6A 9.77MOHM)

    电流应为 6A?

    5.在设计引脚 17 上、我们有 10K GND? 数据表显示仅接地?

    请提供建议

    此致

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sam、

    您能澄清一下您的问题吗?

    TPS7H4010-SEP 的最大 IOUT 为 6A、该器件上的电流限制不可调节。

    对于引脚 17 (SYNC/MODE) 、可以直接连接到 GND、以便将器件设置为自动模式。 通过 10k 电阻器连接到 GND 也应该将器件设置为自动模式。

    谢谢、

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andy

    感谢您的帮助

    所以电流根据负载消耗、如果负载消耗 3A、电流消耗 3A? 如果负载发生变化、比如 6A、它最多消耗 6A 电流?

    此致

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sam、

    TPS7H4010-SEP 将提供恒定电压、并根据负载向 0-6A 之间的负载提供电流。

    作为降压转换器、转换器输入端的电流由输出电流、开关占空比和效率损耗决定:

    降压转换器将输入调节到较低的输出电压、因此输入端的电流也低于输出电流。

    如果这不能解决您的问题、请告诉我。

    谢谢、

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andy

    感谢您的帮助

    如何确定  TPS7H4010-SEP 上每个引脚上的拉电流 ?

    请提供建议

    此致

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andy  

    我下载的 PSPICE 模型也需要帮助、但结果对增益裕度和相位裕度不利

    是否可以进行屏幕共享星期一?

    请提供建议

    此致

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sam、

    虽然并非器件的每个引脚都对其电流进行了表征、适用于具有(PVIN、EN、BIAS、FB 等) 的引脚。  数据表“电气特性“表中列出了工作电流、漏电流或源电流。

    由于 TPS7H4010-SEP 没有可调补偿、我们通常建议遵循表 8-1 中的元件建议、因为这些配置之前已经过测试。 如果必须使用自定义配置、第 7.3.10 节 “内部补偿和 Cff “介绍了使用 COUT 和 Cff 控制 TPS7H4010-SEP 上交流响应的两种主要方法。

    如果您更喜欢拨打电话、我可以通过与您的 E2E 账户关联的电子邮件与您联系(如果可以)。

    谢谢、

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andy

    感谢您提供的信息、今天是否可以设置会议? 我现在就可以了

    此致

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sam、

    我将通过 与 您的 E2E 账户关联的电子邮件与您联系。

    谢谢、

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢

    此致

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    主题已移动到电子邮件

    谢谢、

    Andy