工具/软件:
我使用 TPS7H4010-SEPRNP 器件
1.我需要帮助如何使用 4.7uH 电感器计算 3.3V 时的输出电流?
输入电压为 24V 开关频率、设置为 400KHz
1.我还需要帮助您如何以示例进行增益裕度和相位裕度仿真?
此致
Sam
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
我使用 TPS7H4010-SEPRNP 器件
1.我需要帮助如何使用 4.7uH 电感器计算 3.3V 时的输出电流?
输入电压为 24V 开关频率、设置为 400KHz
1.我还需要帮助您如何以示例进行增益裕度和相位裕度仿真?
此致
Sam
您好、Sam、
是否需要计算器件的电感器电流? 如果是这样、器件数据表的第 15 页包含用于计算电流纹波、峰值电感器电流等的公式。 (指向数据表第 15 页的链接)。 如果您正在寻找其他计算方法、请告诉我。
表 8-1 (链接) 还提供了各种 VOUT 和 FSW 配置的建议元件值。
为了对 TPS7H4010-SEP 进行交流仿真、TI.com 上的器件页面中提供了 PSPCIE 模型。 交流仿真是“平均“模型。 (PSPICE 模型链接)
谢谢、
Andy
您好、Andy
感谢您的帮助
我使用第 15 页公式进行了计算
但 我得到的当前 1.5A 的错误答案?
我希望使用以下值来计算稳压器的输出电流
这是否设置为 6A 的最大电流? 它会根据负载消耗电流?
下面是一些数字
1. 输入电压至稳压器 24VDC
2.稳压器的 Vout 3.3V
3. Fsw 400kHz
4.l=4.7uH(固定 IND 4.7UH 14.6A 9.77MOHM)
电流应为 6A?
5.在设计引脚 17 上、我们有 10K GND? 数据表显示仅接地?
请提供建议
此致
Sam
您好、Sam、
虽然并非器件的每个引脚都对其电流进行了表征、适用于具有(PVIN、EN、BIAS、FB 等) 的引脚。 数据表“电气特性“表中列出了工作电流、漏电流或源电流。
由于 TPS7H4010-SEP 没有可调补偿、我们通常建议遵循表 8-1 中的元件建议、因为这些配置之前已经过测试。 如果必须使用自定义配置、第 7.3.10 节 “内部补偿和 Cff “介绍了使用 COUT 和 Cff 控制 TPS7H4010-SEP 上交流响应的两种主要方法。
如果您更喜欢拨打电话、我可以通过与您的 E2E 账户关联的电子邮件与您联系(如果可以)。
谢谢、
Andy