请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM64460-Q1工具/软件:
e2e.ti.com/.../LM64460APPQRYFRQ1_5F00_24Vto1.5V.pdf
您好的团队、
我使用 LM64460APPQRYFRQ1 稳压器生成 1.5V@6A 输出。 请提供您的宝贵反馈和建议:
1、请验证以上原理图与所用元件的数值。
2.此外,请确认此稳压器是否支持可变输入电压,这意味着如果我将输入电压从 24V 更改为 28V,将输出电压保持为 1.5V,我是否需要更改原理图中其他组件的值。
谢谢、此致。