This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM64460-Q1:原理图审查和元件确认

Guru**** 2470720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1554438/lm64460-q1-schematic-review-and-component-confirmation

器件型号:LM64460-Q1


工具/软件:

e2e.ti.com/.../LM64460APPQRYFRQ1_5F00_24Vto1.5V.pdf

您好的团队、

我使用 LM64460APPQRYFRQ1 稳压器生成 1.5V@6A 输出。 请提供您的宝贵反馈和建议:

1、请验证以上原理图与所用元件的数值。

2.此外,请确认此稳压器是否支持可变输入电压,这意味着如果我将输入电压从 24V 更改为 28V,将输出电压保持为 1.5V,我是否需要更改原理图中其他组件的值。

谢谢、此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    该器件可支持输入电压的变化。

    降压转换器可调节至输出电压、并且具有良好的线路调节性能。

    对于该应用、电感器尺寸略大。 对于 30%的电流纹波、我计算出 0.47uH。

    对于峰值电流模式器件、我们通常建议使用 20%至 40%的电流纹波。

    此致、

    Ridge