工具/软件:
尊敬的工程师:
我们使用 LM5017 来设计 Fly-Buck 电路。文档 SNVA674C 展示了 Fly-Buck 电路的基本工作原理。有几个问题可帮助我们进行确认。
1:在图 1 中、IL1 是否 以初级绕组中的电流 为基准、而 IL2 是否以 次级绕组的电流为基准? 哪一个波形是 IL1?
: 
图 1.
2:磁化电流是什么? 图 2 中的磁化电流和 IL1 之间有何差异 ?

图 2.
3:在图 3 中、为什么 IL1 在逐周期平均基础上等于 Iout1?

图 3.
4:在图 4 中、ΔIL1 是否等于 0?

图 4.