This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5017:关于 LM5017 的咨询

Guru**** 2470720 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5017

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1551796/lm5017-consultation-on-lm5017

器件型号:LM5017


工具/软件:

尊敬的工程师:

    我们使用 LM5017 来设计 Fly-Buck 电路。文档 SNVA674C 展示了 Fly-Buck 电路的基本工作原理。有几个问题可帮助我们进行确认。

1:在图 1 中、IL1 是否 以初级绕组中的电流 为基准、而 IL2 是否以 次级绕组的电流为基准? 哪一个波形是 IL1?   

                          图 1.

2:磁化电流是什么?   2 中的磁化电流和 IL1 之间有何差异 ?

                         图 2.

3:在图 3 中、为什么 IL1 在逐周期平均基础上等于 Iout1?

                         图 3.

4:在图 4 中、ΔIL1 是否等于 0?

                         图 4.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好  
    1.  

    如果 N=1、则 IM=IL1+IL2

    2.磁化电流是流经变压器磁化电感的电流。  这是在变压器铁芯中产生磁通所需的电流

    3.在稳态直流分析中、可以忽略 COUT1 和 COUT2、然后 IL1=IOUT1、IL2=IOUT2

    4、没有  ΔIL1 不是零。  

    - EL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

      我们如何确定 VOUT1 和 VOUT2 的最大电源能力?

      谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

       我们如何确定 VOUT1 和 VOUT2 的最大电源能力?

       最好的警卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好  

    如果没有温度问题、峰值电流限制将决定最大输出电流。  

    最简单的方法是使用 https://www.ti.com/tool/download/LM5017-QUICKSTART-CALC 。 如果满负载时的电感器峰值电流大于峰值电流限制阈值、则 F39 单元格颜色变为红色。  

    - EL