Other Parts Discussed in Thread: CSD18540Q5B
工具/软件:
您好:
我尝试使用 CSD18540Q5B 在我的项目中使用简单的 NMOS 反极性保护、因为我手头有该功能。 反极性保护的原理图如下所示。 根据 SLVA835A、这应该可以作为反极性保护。

电路由一个 µController 开关外部电磁体组成。 相关电路如下所示。

遗憾的是、我不知道电路实际发生了什么、但它由 12V 汽车电池驱动、极性可以反转(因此受到保护)。 如果用户连接了 24V 电池、则 D9 应损坏、但该元件正常。 D6、D7 和 D1 会烧焦、PCB 高电流路径中的铜会断开、因此肯定存在大量电流流动。 我能想到这是如何发生的唯一原因是反极性保护不起作用。
有没有人暗示为什么它不起作用?
此致、
Stefan