This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD18540Q5B:反极性保护无法正常工作

Guru**** 2811065 points

Other Parts Discussed in Thread: CSD18540Q5B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1550891/csd18540q5b-reverse-polarity-protection-not-working-correctly

器件型号:CSD18540Q5B


工具/软件:

您好:

我尝试使用 CSD18540Q5B 在我的项目中使用简单的 NMOS 反极性保护、因为我手头有该功能。 反极性保护的原理图如下所示。 根据 SLVA835A、这应该可以作为反极性保护。

 

电路由一个 µController 开关外部电磁体组成。 相关电路如下所示。

遗憾的是、我不知道电路实际发生了什么、但它由 12V 汽车电池驱动、极性可以反转(因此受到保护)。 如果用户连接了 24V 电池、则 D9 应损坏、但该元件正常。 D6、D7 和 D1 会烧焦、PCB 高电流路径中的铜会断开、因此肯定存在大量电流流动。 我能想到这是如何发生的唯一原因是反极性保护不起作用。

有没有人暗示为什么它不起作用?

此致、

Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Stefan、

    感谢您的查询。 顶部原理图是反向恢复电路、底部原理图是它所保护的电路、对吗? 让我深入了解一下、并在获得更多信息时回复您。

    此致、

    约翰·华莱士

    TI FET 应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    假设第一张图片是反极性保护、第二张图片是受保护电路、您是正确的。 这个电路还有其他元件(例如 12V -> 5V 的 DC/DC)、但没有损坏。 损坏的器件均包含在我提供的原理图中。

    如果有任何其他信息,你可能需要,请随时提出,我会尝试向你提供的信息!

    此致、

    Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stefan:

    我不太确定为什么会出现故障。 电池反极性期间是否发生故障? 我假设二极管用于过压保护。 今天我要离开了、我们将在星期一上联系您。

    谢谢、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stefan:

    任一 FET 是否损坏? 如何将 12 伏电源施加到电路上? 它是否热插拔至连接器?

    谢谢、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Stefan、

    由于我尚未收到响应、因此我假设您的问题已解决、并将关闭此主题。

    此致、

    John