This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25037:如何确定所需的软启动时间?

Guru**** 2470380 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25037

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1554337/lm25037-how-can-i-determine-the-required-soft-start-time

器件型号:LM25037


工具/软件:

您好、

我正在设计一个采用 LM25037 的 12V 至 360V 推挽式转换器。 最大输出电流为 1.2A。输出电感为 3.6mH、输出电容为 68 µF。
我的问题是:如何确定我需要的软启动时间?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    软启动时间旨在减少上电浪涌电流。 您需要确定输入端允许的浪涌/浪涌电流大小、以帮助计算软时间。 另一个因素是您是否有上电时间要求、例如、Vout 需要在 10ms 或 50ms 内达到其调节的 90%、或者什么? 这是另一种帮助计算软启动时间的方法。

    找到这些值后、您可以计算初始使用时的软启动时间电容值、然后您可以进行基准调优。 或者、如果您需要、可以在工作台工作之前使用仿真对您的设计进行调整。