请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM25037工具/软件:
您好、
我正在设计一个采用 LM25037 的 12V 至 360V 推挽式转换器。 最大输出电流为 1.2A。输出电感为 3.6mH、输出电容为 68 µF。
我的问题是:如何确定我需要的软启动时间?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、
软启动时间旨在减少上电浪涌电流。 您需要确定输入端允许的浪涌/浪涌电流大小、以帮助计算软时间。 另一个因素是您是否有上电时间要求、例如、Vout 需要在 10ms 或 50ms 内达到其调节的 90%、或者什么? 这是另一种帮助计算软启动时间的方法。
找到这些值后、您可以计算初始使用时的软启动时间电容值、然后您可以进行基准调优。 或者、如果您需要、可以在工作台工作之前使用仿真对您的设计进行调整。