工具/软件:
您好:
电路如下: https://imgur.com/wxQDq5B

我有 2 个电源:“Charging"<xmt-block0>“ VEE 和“Charging_resistor",“,分别、分别连接到输出端、如图所示。 一次只有一个处于活动状态、并且 VEE 具有优先级。
我需要使用“Charging_Resistor"电源“电源来提供双向电流、因为这是电池、但我看到该器件中有反向电流块。
输出可能是 3.3V 或 3V、而电池可以是 3V 或 3.1V...等、但我仍然需要为其充电。
此电路能否按预期工作?
如果没有、我可以将其替换为背对背 P-MOSFET 负载开关和多路复用电路。
谢谢