This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2116:开关打开时双向电流流动。

Guru**** 2470860 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2116

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1554068/tps2116-bi-directional-current-flow-when-the-switch-is-on

器件型号:TPS2116


工具/软件:

您好:

电路如下: https://imgur.com/wxQDq5B  

我有 2 个电源:“Charging"<xmt-block0>“ VEE 和“Charging_resistor",“,分别、分别连接到输出端、如图所示。 一次只有一个处于活动状态、并且 VEE 具有优先级。

我需要使用“Charging_Resistor"电源“电源来提供双向电流、因为这是电池、但我看到该器件中有反向电流块。

输出可能是 3.3V 或 3V、而电池可以是 3V 或 3.1V...等、但我仍然需要为其充电。

此电路能否按预期工作?  

如果没有、我可以将其替换为背对背 P-MOSFET 负载开关和多路复用电路。

谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    有什么关于这方面的消息吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hossam:

    反向电流阻断会阻止电池从 VOUT 充电。

    您可以添加如下所示的内容:

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    为什么从 ST 引脚获取该引脚? 输出是什么意思?

    我想要比使用二极管更好的方案... 如果这不起作用、那么我可以使用 pmosfet 作为负载开关+使用 pMOSFET 和 2 个匹配的 PNP 的理想二极管。 然后将输出连接在一起、实现隔离、等等。  

    除了 tps2116 之外、是否还有其他设备可以在既便宜又便宜的情况下完成工作?

    谢谢