This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP8868X-Q1:有关 46W LED 负载的 LP8868-X 升压拓扑的咨询

Guru**** 2470720 points
Other Parts Discussed in Thread: LP8868X-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1553462/lp8868x-q1-inquiry-regarding-lp8868-x-boost-topology-for-46w-led-load

器件型号:LP8868X-Q1


工具/软件:

尊敬的先生:

希望您做得好。

我想确认 LP8868-X(配置为升压拓扑)是否能够处理由 12 个 LED 组成的 46 瓦负载(每个 LED 的正向电压为 3.2V)。 我在这里附上了文件。

根据数据表、我知道 LP8868-X 支持输入电压范围为 4.5V 至 65V 的升压操作、可以提供高达 4A 的输出电流。 但是、如果您能就此配置是否适合指定的 LED 设置(尤其是在电源处理方面)提供指导、我将不胜感激。

期待您的专家建议。

此致、

Rabina

e2e.ti.com/.../LP8868.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Rabin

    我们的专家稍后会回复您。

    谢谢、此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Rabina:

    单个 LP8868X-Q1 无法通过升压拓扑支持该功率范围。 4A 用于降压拓扑。 您可以选择多个 LP8868XQ1。

    功率能力与输入电压范围密切相关。 请提供更多信息。

    此致、

    Suchen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    输入电压范围为 6V-19V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想知道 LP8868X-Q1(升压拓扑)的最大额定功率是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rabina:

    对于 6V 输入、由于输入电流较高、功率损耗较高。 因此、功率能力有限。  

    您可以使用该计算工具进行评估。 需要注意的是、结果仅适用于 reference.e2e.ti.com/.../3821.LP8868XY_5F00_encrypted.xlsx

    此致、

    Suchen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    输入电压的范围 6.4V 至 19V 电流为 1.2A 。 我们将管理此范围内的功率损耗。
    请您确认我们是否可以保存计数 12 个 LED 指定 LP8868X-Q1(升压拓扑) 在这些条件下?我随附了概述我们对您参考的要求的文档。

    期待您的反馈。

    此致、

    Rabina


    e2e.ti.com/.../3286.LP8868.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rabina:

    就像我说的、有一个 LP8868-Q1 不能 处理该功率范围、尤其是 6V 输入时。 您可以接受多大的温升? 您可以使用该计算工具来得到估算的温升。

    最好的注意、

    Suchen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    可以预计为 70°C +–5°C

    谢谢你   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    主席先生、我想回答这个问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    WAT 是它可以处理的最大功率?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rabina:

    您可以使用 LP8868X-Q1 的热折返功能。 当 结温 超过阈值时、电流将自动降低。

    根据您的系统、不同输入电压下的估计最大电流为:

    6V Iout = 400mA

    9V:Iout = 650mA

    12V:Iout = 900mA

    因此、我将建议使用 800mA 输出电流、在低输入电压 (6V) 下具有 50%降额电流 (400mA)。

    此致、

    Suchen