工具/软件:
尊敬的先生:
希望您做得好。
我想确认 LP8868-X(配置为升压拓扑)是否能够处理由 12 个 LED 组成的 46 瓦负载(每个 LED 的正向电压为 3.2V)。 我在这里附上了文件。
根据数据表、我知道 LP8868-X 支持输入电压范围为 4.5V 至 65V 的升压操作、可以提供高达 4A 的输出电流。 但是、如果您能就此配置是否适合指定的 LED 设置(尤其是在电源处理方面)提供指导、我将不胜感激。
期待您的专家建议。
此致、
Rabina
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
尊敬的先生:
希望您做得好。
我想确认 LP8868-X(配置为升压拓扑)是否能够处理由 12 个 LED 组成的 46 瓦负载(每个 LED 的正向电压为 3.2V)。 我在这里附上了文件。
根据数据表、我知道 LP8868-X 支持输入电压范围为 4.5V 至 65V 的升压操作、可以提供高达 4A 的输出电流。 但是、如果您能就此配置是否适合指定的 LED 设置(尤其是在电源处理方面)提供指导、我将不胜感激。
期待您的专家建议。
此致、
Rabina
您好、先生、
输入电压的范围 6.4V 至 19V 电流为 1.2A 。 我们将管理此范围内的功率损耗。
请您确认我们是否可以保存计数 12 个 LED 指定 LP8868X-Q1(升压拓扑) 在这些条件下?我随附了概述我们对您参考的要求的文档。
期待您的反馈。
此致、
Rabina
尊敬的 Rabina:
您可以使用 LP8868X-Q1 的热折返功能。 当 结温 超过阈值时、电流将自动降低。
根据您的系统、不同输入电压下的估计最大电流为:
6V Iout = 400mA
9V:Iout = 650mA
12V:Iout = 900mA
因此、我将建议使用 800mA 输出电流、在低输入电压 (6V) 下具有 50%降额电流 (400mA)。
此致、
Suchen