This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS24751:需要根据我们的要求检查原理图设计

Guru**** 2470720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1553490/tps24751-need-to-review-the-schematics-design-for-our-requirement

器件型号:TPS24751


工具/软件:

您好的团队、

请查看随附的原理图 pdf 文件、并尽快分享您的反馈、

输入电压:12V

最大负载电流: — 8Ae2e.ti.com/.../SCH_5F00_Carrier_5F00_Board-_2800_1_2900_.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mohammed:

    IMON 的值设置为 2.4k、这导致 ILIM 设置为 7.5A。 我建议您将其更改为 1.8k (9.5A ILIM) 或 1.95k (8.8A)。  

    我建议您直接从引脚(即 1k 电阻之前的引脚)获取栅极信号。

    如果预计会发生任何高压摆率事件、我们建议在输入端(TVS 二极管)和输出端(肖特基二极管)提供瞬态保护。

    此致、
    Arush