请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS24751工具/软件:
您好的团队、
请查看随附的原理图 pdf 文件、并尽快分享您的反馈、
输入电压:12V
最大负载电流: — 8Ae2e.ti.com/.../SCH_5F00_Carrier_5F00_Board-_2800_1_2900_.pdf
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
您好的团队、
请查看随附的原理图 pdf 文件、并尽快分享您的反馈、
输入电压:12V
最大负载电流: — 8Ae2e.ti.com/.../SCH_5F00_Carrier_5F00_Board-_2800_1_2900_.pdf
尊敬的 Mohammed:
IMON 的值设置为 2.4k、这导致 ILIM 设置为 7.5A。 我建议您将其更改为 1.8k (9.5A ILIM) 或 1.95k (8.8A)。
我建议您直接从引脚(即 1k 电阻之前的引脚)获取栅极信号。
如果预计会发生任何高压摆率事件、我们建议在输入端(TVS 二极管)和输出端(肖特基二极管)提供瞬态保护。
此致、
Arush