请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPSM863257工具/软件:
您好的团队、
没有关于 TON (min) 的最大值的说明。
这有什么价值?
1.2MHz Fsw 时、60ns 导通时间是否安全?

此致、
转到
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
您好的团队、
没有关于 TON (min) 的最大值的说明。
这有什么价值?
1.2MHz Fsw 时、60ns 导通时间是否安全?

此致、
转到
您好、Goto:
有关频率详细信息、请参阅数据表中的表 7-1。
TPSM86325x 采用 QFN 封装的 3V 至 17V 输入、3A 同步降压模块数据表(修订版 C)
- Hitesh