This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM863257:占空比参数

Guru**** 2524550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1550232/tpsm863257-duty-cycle-parameter

器件型号:TPSM863257


工具/软件:

您好的团队、

没有关于 TON (min) 的最大值的说明。
这有什么价值?

1.2MHz Fsw 时、60ns 导通时间是否安全?

此致、
转到

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Goto:

    我们将检查并重新开始测试。

    此致、

    Haseen。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Goto:

    我们仅在 (min) 数据表中提供了典型的时间。  

    因此、您可以考虑 1.2MHz 的典型最小 Ton 时间为 60ns。

    如果您在这方面需要任何其他帮助、请告诉我。

    - Hitesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hitesh、

    谢谢!

    BTW、FSW 没有具体说明 Fsw 最大值、对吗?

    此致、
    转到  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Goto:

    有关频率详细信息、请参阅数据表中的表 7-1。

    TPSM86325x 采用 QFN 封装的 3V 至 17V 输入、3A 同步降压模块数据表(修订版 C)

    - Hitesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hitesh、

    谢谢你。
    现在、我知道在某些情况下可以以 2MHz 驱动器件。
    我想知道的是、TYP 1.2MHz 有多大变化。

    此致、
    转到

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Goto:

    图 6-18 可以帮助您检查特定负载条件的频率、但这些是典型条件、遗憾的是、我们没有频率变化的数据。

    - Hitesh