Other Parts Discussed in Thread: TPS61169
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS61169工具/软件:
您好、
我们的显示屏总共有 9 个 LED 灯串、每个灯串有 3 个 LED、如下面的快照所示。 我正在查看 TPS61169 数据表、其中指出它可用于单个或多个 LED 灯串。 我想知道如何为我的设计配置它。 我担心这个芯片只有 1 个电阻器来设置电流。 我在某个地方读到、我们需要为每个串添加单独的电阻器、但在显示引脚排列上、我们只有单阳极和阴极引脚。 在我们的应用中、我们总共需要 225mA、那么我是否只需为该电流设置电阻器?

此致、
Muhammad Awais