This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS55288:关于 TPS55288 设置

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS55288

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1554058/tps55288-regarding-tps55288-settings

器件型号:TPS55288


工具/软件:

尊敬的负责人
我是从日本发送电子邮件。
我叫 Ogata、
我正在查询 TPS55288 设置。

当输入电压为 24V 时、我是否可以获得 3.3V 的最小输出和 22V 的最大输出?
请告诉我电路配置和寄存器设置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    如果您需要最大 22V 输出、则应使用外部反馈。 使用外部反馈电阻器 200k 或 10k。 反馈比为 0.0476。 然后、将 VOUT_FS 寄存器的位 7 设置为 1b。 然后、将 REF 寄存器设置为 0x086 以设置 Vout=3.3V、并将 REF 设置为 0x37D 以设置 Vout=22V。

    谢谢。