请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS55288工具/软件:
尊敬的负责人
我是从日本发送电子邮件。
我叫 Ogata、
我正在查询 TPS55288 设置。
当输入电压为 24V 时、我是否可以获得 3.3V 的最小输出和 22V 的最大输出?
请告诉我电路配置和寄存器设置。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.