This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] 【常见问题解答】BQ76907:BQ76907 与 BQ76930/BQ76942 之间的功能差异

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ76907, BQ76930, BQ76942

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1554265/faq-bq76907-functional-differences-between-bq76907-and-bq76930-bq76942

器件型号:BQ76907
主题中讨论的其他器件: BQ76930BQ76942

工具/软件:

我想将电池监测器 IC 用于 7 个串联的 LFP 电芯。 我遇到了这两个 IC: BQ76907 和 BQ76930/BQ76942。 从高层看、这两个机构似乎有着类似的目的。 这两款 IC 之间的主要差异是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Pratyush、

    我建议在所有 3 个产品的数据表/特性中查看更多详细信息、但有关更多的具体信息、我可以提供一般性的差异。 所有这些器件都是电池监测器、具有各种保护功能的 CAN 电池平衡功能。  对于 7 节电池监控器 IC、我推荐 BQ76907 或 BQ76942。  

    BQ76930 是一款可支持 6 节至 10 节串联电池的低侧 FET 驱动器监测器。 这是一款较旧的器件、我们通常不再推荐使用该器件。  

    BQ76942 是一款高侧 FET 驱动器监控器、可支持 3 至 10 节串联电池。 是一款较新的监控器、用户可以对其自己的配置进行 OTP 处理  

    BQ76907 是我们的全新低侧 FET 驱动器监测器、支持 2 至 7 节电池。 如果需要、也有该器件的 Q1 版本。 该器件 只能由 TI 使用所需的设置进行 OTP 处理、但用户也可以使用 MCU 对其所需的设置进行编程(如果器件复位,则需要对配置重新编程)。  

    此致、
    Alexis