Other Parts Discussed in Thread: BQ76907, BQ76930, BQ76942
主题中讨论的其他器件: BQ76930、 BQ76942
工具/软件:
我想将电池监测器 IC 用于 7 个串联的 LFP 电芯。 我遇到了这两个 IC: BQ76907 和 BQ76930/BQ76942。 从高层看、这两个机构似乎有着类似的目的。 这两款 IC 之间的主要差异是什么?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好 Pratyush、
我建议在所有 3 个产品的数据表/特性中查看更多详细信息、但有关更多的具体信息、我可以提供一般性的差异。 所有这些器件都是电池监测器、具有各种保护功能的 CAN 电池平衡功能。 对于 7 节电池监控器 IC、我推荐 BQ76907 或 BQ76942。
BQ76930 是一款可支持 6 节至 10 节串联电池的低侧 FET 驱动器监测器。 这是一款较旧的器件、我们通常不再推荐使用该器件。
BQ76942 是一款高侧 FET 驱动器监控器、可支持 3 至 10 节串联电池。 是一款较新的监控器、用户可以对其自己的配置进行 OTP 处理
BQ76907 是我们的全新低侧 FET 驱动器监测器、支持 2 至 7 节电池。 如果需要、也有该器件的 Q1 版本。 该器件 只能由 TI 使用所需的设置进行 OTP 处理、但用户也可以使用 MCU 对其所需的设置进行编程(如果器件复位,则需要对配置重新编程)。
此致、
Alexis