线程中讨论的其他器件:MSP432E401Y、MSP-EXP432E401Y 、 TPS6594EVM
工具/软件:
我们如何将 TI GUI(如 slvubt8b 中所述)连接到 电路板上电路内 TPS6594 系列器件(具有 I2C 接头、IE SDA、SCL 和具有 3.3 个信号的 GND)
(如原理图中标有 rev E4 版本 4.6 的 proc141e4 原理图所示、我的电路板设计与您的 J784S4X 评估板相似但不同,仅供参考)
PMIC 的 GUI 手册讨论了 GUI 和器件、但不讨论了如何以物理方式连接它们
其中提到 MSP432W、AEVM 控制器和 MSP432E401Y MCU Launchpad
现在我不知道 AEVM 控制器是什么
按照 5.1 中的说明,和 5.2 它建议我去提供的链接,现在的页面看起来与图片不同,但它建议去画廊
所以我去那里,页面呈现完全空白,所以这是没有用的
同样、我尝试使用下载版本的工具在搜索建议的术语“PMIC"时“时找不到任何结果。
简要介绍该手册中的 5.4、其中提到了我可以通过 SPI 或 I2C 进行连接、 但我们仍然不知道哪个模块提供了这种 SPI/I2C 连接
好的、我看一下 MSP432E401Y MCU Launchpad 手册 (slau748b)、
但 不讨论 TPS6594s
我们看到有一些 I2C 信号、但有多个信号可供选择、 MSP-EXP432E401Y 已经具有板上的东西与这些信号的连接
这里有几个问题:
1/是否有 GUI 工具的非 Web 版本以及下载此工具的链接
2/从调试/开发主机到完全嵌入在目标上的 TPS6594 的连接方法是什么