This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6594-Q1:我们如何将 TI GUI(如 slvubt8b 中所述)连接到电路板上电路内 TPS6594 系列器件(具有 I2C 接头、IE SDA、SCL 和具有 3.3 个信号的 GND)

Guru**** 2473260 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP-EXP432E401Y, MSP432E401Y, TPS6594EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1554090/tps6594-q1-how-do-we-hook-up-the-ti-gui-described-in-slvubt8b-to-an-in-circuit-tps6594-family-device-on-our-board-that-has-i2c-header-ie-sda-scl-gnd-with-3-3-signaling

器件型号:TPS6594-Q1
线程中讨论的其他器件:MSP432E401Y、MSP-EXP432E401Y TPS6594EVM

工具/软件:

我们如何将 TI GUI(如 slvubt8b 中所述)连接到 电路板上电路内 TPS6594 系列器件(具有 I2C 接头、IE SDA、SCL 和具有 3.3 个信号的 GND)    


(如原理图中标有   rev E4 版本 4.6 的 proc141e4 原理图所示、我的电路板设计与您的 J784S4X 评估板相似但不同,仅供参考)

PMIC 的 GUI 手册讨论了 GUI 和器件、但不讨论了如何以物理方式连接它们
其中提到 MSP432W、AEVM 控制器和 MSP432E401Y MCU Launchpad
现在我不知道 AEVM 控制器是什么

按照 5.1 中的说明,和 5.2 它建议我去提供的链接,现在的页面看起来与图片不同,但它建议去画廊
所以我去那里,页面呈现完全空白,所以这是没有用的

同样、我尝试使用下载版本的工具在搜索建议的术语“PMIC"时“时找不到任何结果。

简要介绍该手册中的 5.4、其中提到了我可以通过 SPI 或 I2C 进行连接、  但我们仍然不知道哪个模块提供了这种 SPI/I2C 连接

好的、我看一下  MSP432E401Y MCU Launchpad 手册 (slau748b)、
但 不讨论 TPS6594s

我们看到有一些 I2C 信号、但有多个信号可供选择、 MSP-EXP432E401Y 已经具有板上的东西与这些信号的连接

这里有几个问题:


1/是否有 GUI 工具的非 Web 版本以及下载此工具的链接
2/从调试/开发主机到完全嵌入在目标上的 TPS6594 的连接方法是什么






  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex、

    备份步骤 — 您正在寻找一种方法来尝试将 GUI 与您自己的电路板一起使用? 您是否有提到的 TI EVM 之一 — 如果有,您应该能够跳线连接从 TI EVM MSP432E 器件到 EVM 上 PMIC 的 I2C 线路。 如果您已经使用 MSP432E 器件构建了电路板、则仍需要将其加载到电路板中的程序 、以便在计算机和需要发送到 PMIC(我们通常不会共享这些信号)的信号之间进行转换/这是一种异常的开发设置。

    您是出于开发目的还是为了生产目的而设计电路板?  

    此致、

    Katie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、使用我自己的电路板。

    我的电路板上不包括 432 器件、这只是额外的东西。


    1/ MSP432E401Y MCU Launchpad 具有 I2C1、I2C2 和 I2C0。  哪一个?

    2/使用 PMIC 的 GUI 工具时、这里有一个对话框用于选择器件、然后它会显示一个要使用的串行端口列表、列表中没有条目

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex、

    建议的路径是按照此常见问题解答中的步骤使用 TI PMIC TPS6594EVM 与定制电路板连接: https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1113855/faq-tps6594-q1-lp8764-q1-how-to-use-evm-for-gui-communication-with-off-board-ic?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=faq%3Atrue 

    MSP432 Launchpad 中没有合适的软件来与 GUI 配合使用、但 PMIC EVM 已配置为与 GUI 连接。  

    此致、

    Katie