This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2895:UCC2895 上 OUTA/OUTB 的击穿问题

Guru**** 2473260 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC2895

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1550783/ucc2895-shoot-through-issue-with-outa-outb-on-ucc2895

器件型号:UCC2895


工具/软件:

您好、

我们目前正在原型相移全桥电源电路中评估 UCC2895。
在轻负载或空载条件下的测试过程中、我们发现了一个问题、即连接到 OUTA 和 OUTB 的 MOSFET 会出现击穿(臂短路情况)。

目前、我们不确定根本原因是电压调节环路中的相位裕度不足还是针对 MOSFET 自导通的措施不足。

作为一项对策、我们尝试了以下措施:

  • 减慢 OUTB 侧 MOSFET 的栅极驱动速度(例如,通过添加串联栅极电阻)

  • 在 OUTA 侧 MOSFET 的栅极和源极之间添加了一个电容器以抑制自导通

但是、尽管已经完成了这些工作、OUTA 上的栅极波形仍然显示出与 OUTB 重叠的情况、从而导致击穿事件。

您是否能够就此行为的可能原因或建议的对策提供建议?

如果需要、我们可以提供示波器波形和部分原理图、以便用私信进行进一步分析。

此致、
Conor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Conor、

    请提供原理图和相应的波形。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ning:

    我想通过私人消息向您发送定制电路板的原理图、您是否允许我这样做?

    谢谢、

    Conor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Conor、

    Mike 会从这里开始介绍。  

    您不能在此处发帖有什么原因吗?

    如果您想私下分享、我建议您浏览我们的 FAE 渠道。

    此致、

    Ning

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

     

    UCC2895 使用导通延迟来在输出 A 至 D 上实现 ZVS、您应该不会在 H 桥上看到击穿问题。

     

    如果您正在使用 SR、您的计时可能会关闭、从而导致看起来要击穿的内容。  如果您使用的是 SR、您可以通过禁用 SR 来验证这一点、以查看问题是否消失。

    如果问题与 SR 无关、您可能需要查看 OUT A、OUT B、QBg 和 QAG、以查看这些 FET 是否相对于 OUT A 正确驱动。 驱动电路中可能存在延迟、从而导致击穿问题。

     

    以下链接将为您提供使用 UCC2895 的参考设计、其中展示了如何使用 SR 设置应用的原理图。  您可以使用它与原理图进行比较、看看是否存在任何差异而导致击穿问题。

     

    https://www.ti.com/lit/ug/sluu109b/sluu109b.pdf

     

    此致、