工具/软件:
您好、
我们目前正在原型相移全桥电源电路中评估 UCC2895。
在轻负载或空载条件下的测试过程中、我们发现了一个问题、即连接到 OUTA 和 OUTB 的 MOSFET 会出现击穿(臂短路情况)。
目前、我们不确定根本原因是电压调节环路中的相位裕度不足还是针对 MOSFET 自导通的措施不足。
作为一项对策、我们尝试了以下措施:
-
减慢 OUTB 侧 MOSFET 的栅极驱动速度(例如,通过添加串联栅极电阻)
-
在 OUTA 侧 MOSFET 的栅极和源极之间添加了一个电容器以抑制自导通
但是、尽管已经完成了这些工作、OUTA 上的栅极波形仍然显示出与 OUTB 重叠的情况、从而导致击穿事件。
您是否能够就此行为的可能原因或建议的对策提供建议?
如果需要、我们可以提供示波器波形和部分原理图、以便用私信进行进一步分析。
此致、
Conor