This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50:内部电芯均衡

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1554444/bq40z50-internal-cell-balancing

部件号:BQ40Z50


工具/软件:

您好:

我使用的是 4 节磷酸铁锂电池包(标称值为 12.8V、3.6Ah)。 一些常见问题 4 周内容量损失 10% 在某些电池组上。 经过快速检查、我发现日志显示出来 电芯 2 和电芯 4 达到 3.8V 而其他部分保持较低。

电池组的充电频率 14.4V、750mA 。 我运行了一个完整的充电周期、并在图中记录了电池电压、 电芯 2 和 4 的电压始终高于电芯 1 和 3 ,特别是在充电结束时。

当电池闲置时、电压最终会达到平衡、但在充电期间不平衡会很明显。
有人知道充电期间电芯之间为什么会出现如此大的差异吗、我可以做些什么来提供帮助吗?

此致、

Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、  

    此问题已分配、并将进行审核、同时您可以附加此项目的相关.gg/.log 文件。

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../Battery-Charge-test130825.log

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    我也在使用磷酸铁锂电池时遇到过这种情况。  电池在充电结束时会出现较大的电压尖峰(如图所示)、导致一节或多节串联电池达到过压状态、最终导致电池无法充满电。  即使采用电芯平衡技术、电芯在充电结束时仍有可能上升得更快。  然后、这会导致一定的容量损失。

    为了帮助实现这一点、我确实降低了充电电压。  我使用的是 3.5V 或 3.55V、而不是每节电池以 3.6V 的电压充电。

    这有助于防止电芯达到过压并进入恒压级、以便达到充电的恒压电流部分。  如果可能的话,它可能值得在你的最后测试。

    我相信 TI 也会为您提供更多见解。

    此致、
    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../Batteryconfig140825.gg.csv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:  

    感谢您的见解! 我尝试将充电电压降低至 13.7V(每节电池 3.425V)、但发现充电终止是不可预测的、有时会停止在 50%、有时会停止在 80%。 可能是我将电压设置得太低、或者可能需要将终止电流(设置为 300mA) 调整)调整得更低。

    此致、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    这听起来像是电压过低和收尾电流过高的结果、因此您将达到充电结束状态。

    当然、请尝试每个电芯 3.5V、看看它是否正常。
    我也会降低该收尾电流阈值。  为这些电芯充电的收尾电流部分非常小、因此降低该电流将有所帮助。

    祝你好运!

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、

    是的、我达到了 300mA ILIM 阈值、从而指示它已充电。 我将充电电压设置为 14V 并降低 ILIM 阈值。 很遗憾、它不会达到过压条件

    再次感谢、

    Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    昨天晚上、我在 14V、150mA 端接电流上做了另一个日志、我看到电芯 2 和 4 的读数高于 1 和 3 时结果相似。 但其电压更安全、约为 3533mV。  

    以下是我的主要问题

    “这是你的房子吗?“

    -电池如何达到 3.8V ?  

    -内部平衡是在 10mA 这听起来真的很低,我应该使用外部?

    谢谢、

    Mike

     e2e.ti.com/.../PSA10.3_5F00_14.0V-Battery-Charge-test180825.log

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    您可以将过压阈值设置为更高值、以查看是否可以超过电芯 2 和电芯 4 的尖峰。

    我已将每个电芯的过压阈值设置为高达 3.8V。  这使我能够在达到之前将充电电压设置为恒定电压、并允许收尾电流给电芯补电。

    与内部平衡相比、外部平衡将实现更高的均衡电流。  TI 提供了一些有关如何使用一些附加元件实现外部平衡的文档。

    此致、

    Kevin