工具/软件:
您好:
我使用的是 4 节磷酸铁锂电池包(标称值为 12.8V、3.6Ah)。 一些常见问题 4 周内容量损失 10% 在某些电池组上。 经过快速检查、我发现日志显示出来 电芯 2 和电芯 4 达到 3.8V 而其他部分保持较低。
电池组的充电频率 14.4V、750mA 。 我运行了一个完整的充电周期、并在图中记录了电池电压、 电芯 2 和 4 的电压始终高于电芯 1 和 3 ,特别是在充电结束时。
当电池闲置时、电压最终会达到平衡、但在充电期间不平衡会很明显。
有人知道充电期间电芯之间为什么会出现如此大的差异吗、我可以做些什么来提供帮助吗?
此致、
Mike