This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28056:需要改进 IC PFC 的建议。

Guru**** 2473260 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28056

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1547620/ucc28056-need-suggestions-to-improve-the-pfc-of-the-ic

器件型号:UCC28056


工具/软件:

我尝试将 UCC28056B 用于我的工程、它需要使用有源 PFC 组件来驱动直流电机。

1.这是 我得到的开关负载电压(黄色)和电感器电流波形(绿色)。

2.目前使用的电感值为 220 µH。

3.开关负载电压和电感电流略低于零,也需要一些指导。

4.如有需要,我愿意提供更多信息。

5.电流检测电阻是 75mΩ

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您能解释一下这里的问题是什么吗? 低于零的行为?

    原则上、电流不能为负。 请分享原理图和您的设置图示进行调查。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是我的原理图的一部分。 R39 和 R40 是电流检测电阻。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    原理图看起来非常靠近 EVM。 您是否询问电流为什么为负值?

    如何测量电流、您在哪里进行了证明?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用电感器上的电流探头测量的电流(绿色波形)。 对于黄色波形、在 C46 电容器上测量 I measured 以检查 ZCD/CS 引脚。

    是的、原理图基于有源 PFC 器件的 UCC28056 EVM。 参数的方法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ananyo、  

     您的 PFC 设计的输出功率目标是什么?

    您选择的 MOSFET 可能太大;该器件在开启时接近 10000pF。  
    Coss 与升压电感器一起振铃、并产生负谐振电流。   

    负谐振电流是正常的、但其振幅在一定程度上取决于 Coss。   
    在您的波形中、负电流是总电感电流中的显著峰值。  
    它显示了–100mA 峰值与+370mA 峰值、因此这会使交流线路波形失真并降低 PF。

    如果显示的电流处于最大功率、则尝试使用小得多的 MOSFET。  

    此致、
    Ulrich

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    所需的输出功率目标为 165W。 测试期间所示电流的功耗要低得多、约为 95W 和 85W(不同的功率,因为电机在不同的 RPM 下运行)。 我在测试过程中附加了示波器上的其他图像。 (左:95 瓦、右:85 瓦)。

    我们使用 的是 HCS80R850S MOSFET。

           

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    所用 MOSFET 的详细信息:

    HCS80R850S 至 220F 封装 800V 6.6A 0.85Ω  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请给我们几天时间来回复您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ananyo、  

    我认为您的输入电容 (Cin) 的值可能过高。  C38 是您唯一拥有的 Cin、还是上面的原理图部分中没有显示更多 Cin?
    请提供 您的完整 PFC 原理图。   

    尝试将 C38 降低到 0.1uF 以查看对交流电流波形的影响。  

    此致、
    Ulrich

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ulrich、

    CIN (C38) 是唯一的输入电容器。

    在待测设计中、一些电阻值已修改如下:

    R33、R71、R20:每个 3M(上部电流检测电阻器)

    R72、R22、R11:每个 3M (上电压检测电阻器)

    R43:58k 欧姆(下电压检测电阻器)

    C45:0.47 μ F

    所用 MOSFET 的详细信息:

    U1: HCS80R850S 至 220F 封装 800V 6.6A 0.85Ω  

    您能否详细说明降低 Cin (C38) 对交流电流波形有何影响?

    请注意您可能需要我方面提供的更多详细信息。  

    此致、

    Ananyo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ananyo、

    Cin (C38) 旨在用作差模开关电流的本地旁路滤波器。  

    在轻负载条件下、此电容器的副作用是存储电荷、并可以在线路接近过零时保持高于交流线路电压的电压。  任何轻负载电感器电流都从 Cin 存储的电荷中拉出、而不是通过二极管桥从线路进入。   

    因此、当 Cin 提供电感器电流时、输入电流为 0、并且您可以在交流电流波形中看到平坦的 0A 段。
    Cin 的值越低、存储的电荷就越少、而轻负载的 0A 段将越小。  

    感谢您提供扩展的原理图。  它表明电感器具有一个用于+15V 偏置的辅助绕组。
    绕组的极性是多少?  我假设它像一种反激式布置、但请验证。  
    从该绕组汲取多大的功率?   
    这可能会导致除平坦点之外的一些额外失真。   

    VOSNS 上的 Q3 电路的用途是什么?   
    任何大小的集电极电流都将使 PFC 输出电压 (DCP) 升高。  

    此致、
    Ulrich

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Q3 及其右侧的相应电路(R46、R48、C52 等)当前未使用;可以忽略。

    此外、二极管 D8 (+15V) 当前未组装、因此也可以忽略。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ananyo、

    感谢您解释有关 Q3 和 D8 的内容。  如果原理图中显示有任何其他元件并未实际组装、请告知我。  

    您是否尝试过像我~6 天前建议的那样降低 C38 的价值?   
    如果是的话、THDi 有没有改善呢?   

    此致、
    Ulrich