工具/软件:
我尝试将 UCC28056B 用于我的工程、它需要使用有源 PFC 组件来驱动直流电机。
1.这是 我得到的开关负载电压(黄色)和电感器电流波形(绿色)。
2.目前使用的电感值为 220 µH。
3.开关负载电压和电感电流略低于零,也需要一些指导。
4.如有需要,我愿意提供更多信息。
5.电流检测电阻是 75mΩ


This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Ananyo、
您的 PFC 设计的输出功率目标是什么?
您选择的 MOSFET 可能太大;该器件在开启时接近 10000pF。
Coss 与升压电感器一起振铃、并产生负谐振电流。
负谐振电流是正常的、但其振幅在一定程度上取决于 Coss。
在您的波形中、负电流是总电感电流中的显著峰值。
它显示了–100mA 峰值与+370mA 峰值、因此这会使交流线路波形失真并降低 PF。
如果显示的电流处于最大功率、则尝试使用小得多的 MOSFET。
此致、
Ulrich
您好 Ulrich、
CIN (C38) 是唯一的输入电容器。
在待测设计中、一些电阻值已修改如下:
R33、R71、R20:每个 3M(上部电流检测电阻器)
R72、R22、R11:每个 3M (上电压检测电阻器)
R43:58k 欧姆(下电压检测电阻器)
C45:0.47 μ F
所用 MOSFET 的详细信息:
U1: HCS80R850S 至 220F 封装 800V 6.6A 0.85Ω
您能否详细说明降低 Cin (C38) 对交流电流波形有何影响?
请注意您可能需要我方面提供的更多详细信息。

此致、
Ananyo
您好、Ananyo、
Cin (C38) 旨在用作差模开关电流的本地旁路滤波器。
在轻负载条件下、此电容器的副作用是存储电荷、并可以在线路接近过零时保持高于交流线路电压的电压。 任何轻负载电感器电流都从 Cin 存储的电荷中拉出、而不是通过二极管桥从线路进入。
因此、当 Cin 提供电感器电流时、输入电流为 0、并且您可以在交流电流波形中看到平坦的 0A 段。
Cin 的值越低、存储的电荷就越少、而轻负载的 0A 段将越小。
感谢您提供扩展的原理图。 它表明电感器具有一个用于+15V 偏置的辅助绕组。
绕组的极性是多少? 我假设它像一种反激式布置、但请验证。
从该绕组汲取多大的功率?
这可能会导致除平坦点之外的一些额外失真。
VOSNS 上的 Q3 电路的用途是什么?
任何大小的集电极电流都将使 PFC 输出电压 (DCP) 升高。
此致、
Ulrich