请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5066工具/软件:
您好团队
您能否告诉我 LM-5066 热插拔调节器 IC 是否可以满足此要求? 它能否将电流限制为 20A 或任何可配置的值?
我担心的是、如果两侧都是电池等有源负载、并且一个电池的电势相对高于另一个电池的话
BATT 1 为 60V、Batt 2 为 44V、两种电池的内部电阻分别为 8 毫欧。 在正常情况下、由于高电压和低内部阻抗、浪涌电流可能以千拉安培为单位。 LM-5066 是否可以安全地用于此用例? 请告诉我。