This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5066:电池至电池充电

Guru**** 2473260 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5066

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1552411/lm5066-battery-to-battery-charging

器件型号:LM5066


工具/软件:

您好团队  
您能否告诉我 LM-5066 热插拔调节器 IC 是否可以满足此要求? 它能否将电流限制为 20A 或任何可配置的值?  
我担心的是、如果两侧都是电池等有源负载、并且一个电池的电势相对高于另一个电池的话  
BATT 1 为 60V、Batt 2 为 44V、两种电池的内部电阻分别为 8 毫欧。 在正常情况下、由于高电压和低内部阻抗、浪涌电流可能以千拉安培为单位。  LM-5066 是否可以安全地用于此用例? 请告诉我。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的联系。

    很抱歉、我无法正确理解该用例。 请分享方框图并详细说明用例。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Avishek Pal ,这里肯定是一个粗略的表示。 用例是电信应用可能需要这种配置

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请使用热插拔控制器+ ORing 控制器。

    LM5066 + LM74700。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Avishek Pal ,这将如何限制电流? 考虑增量电压和电池内部阻抗? 此外、TI 是否建议将电池直接充电到电池? 或者在电池路径之间添加一个外部开关元件、如直流/直流转换器? 我担心的是、MOSFET 此时是否会以线性模式运行、并且大量热量将在 MOSFET 中耗散。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉... 我们没有满足这一要求的解决方案。  

    我担心的是、此处 MOSFET 会以线性模式运行、并且会通过 MOSFET 耗散大量热量。

    是的。