This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS922051:TPS922051D1DSGREVM

Guru**** 2473260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1552073/tps922051-tps922051d1dsgrevm

器件型号:TPS922051


工具/软件:

我有 2 个新的 TPS922051D1DSGREVM 板、它们不会为我调制 LED 负载。

测试设置如产品手册中所示:

  • 24Vdc 在 J1 处为电路板供电。
  • 实验室电源在 TP5 (+) 和 TP2 (-) 处提供方波。 示波器验证这一点为:
    • 1kHz
    • 振幅范围为 0Vdc 至 4.24Vdc
    • 并且此信号的可调占空比介于 20%至 80%之间
  • LED 板是 J2 处的负载:
    • 它正在消耗 50mA 并点亮
    • 改变上述占空比不会改变 LED 板的亮度。 至 LED 板的电压保持稳定的 24V 直流电压。

我已经尝试了上述设置在两个板上,没有一个工作.

为什么 LED 亮度不变暗?

谢谢 John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    让我检查一下、很快就会回复您。 谢谢!

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    感谢您联系我们! 您可以先拍一张 EVM 电路板的照片并与我分享吗? 如果您仅将 3.3V DC 电源用作 DIM 引脚、可以用恒定电流吗?

    谢谢!

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    感谢您的反馈!

    连接没有问题。 只需要检查真实电路板的照片。 不确定提供直流电源时、LED 是否正常工作。

    谢谢!

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lucia:

    我注意到、如果与 TP5 和 TP2 没有连接、电路板的输出会悬空在 6.4Vdc 下、LED 负载不会亮起。 如果对 TP5 和 TP2 施加 3.3Vdc 电压、LED 负载会达到全亮度、J2 上的 24Vdc。     我现在正在为您准备一张照片。

    谢谢、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    感谢您的反馈。 是的、这是一种正常行为。 对于 TPS922051D1、当 DIM 悬空时、器件不会进行开关。 您需要为 DIM 引脚施加直流/PWM 信号。

    谢谢!

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lucia:

    感谢您确认电路板的行为。     关于这款主板、我还有一个问题:是否有 LED 负载规范?   我的 LED 负载仅需要 24V 直流时的 50mA。   ...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    PLS 设置 LED 驱动器的电流、以免损坏 LED 负载。 谢谢!

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    请让我们知道我们方面的任何进一步支持需求。 谢谢!

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lucia:

    我们的两个电路板中的任何一个都不起作用。  

    我可以将其退回 TI 吗?

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    根据我的理解、当 TP5 和 TP2 以 3.3VDC 连接时、LED 负载将达到全亮度、这意味着它可以工作。 您还说过、所有建议都不会让您的电路板正常工作。 您可以告诉我们您的问题吗? 谢谢!

    我注意到、如果未连接到 TP5 和 TP2、LED 负载不会亮起。 如果对 TP5 和 TP2 施加 3.3Vdc 电压、LED 负载会达到全亮度、J2 上的 24Vdc。  [/报价]

    谢谢!

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lucia:

    我知道 输入电压为 3.3VDC 时、我得到的是全亮度。 问题是调光功能不起作用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    感谢您的反馈。

    首先、在 DIM 始终拉高的情况下、LED 负载将达到全亮度。

    然后、请尝试使用示例 1kHz PWM 信号、然后可帮助捕获 DIM 引脚、SW 引脚和 ILED(LED 电流)的波形、以便我们可以检查为什么 PMW 调光无法在当前设置下正常工作。

    谢谢!

    BRS

    卢西亚