This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS563257:TPS563257 数据表图 8-1 原理图中 R3 电阻器的用途是什么。

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS563257

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1551216/tps563257-what-is-the-purpose-of-r3-resistor-in-figure-8-1-schematic-of-tps563257-datasheet

器件型号:TPS563257


工具/软件:

大家好:

我的一个客户考虑将 TPS563257 用于其新产品。

现在、他们有以下问题。
请告诉我您的回复。

Q
R3、51 Ω 插入到器件数据表中图 8-1 的反馈电阻梯(51 Ω+7.5k Ω+10k Ω)。

1.插入 R3 的目的是什么?

2. 如何确定 R3 的值?  

非常感谢您的答复。

此致、
Kazuya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kazuya:  

    2.  如何确定 R3 的值?  [/报价]

    它需要有很小的值。 一般建议在 TPS 系列中使用 51E。

    此致、

    Gautam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gautam:

    非常感谢您的答复。

    我可以问您以下几个其他问题吗?

    问题 1:
    了解 R3 是一个用于防止浪涌对 IC 造成损坏的电阻是正确的吗?

    问题 2:
    如果未插入 R3、 TPS563257 会在输出线路出现浪涌时损坏吗?  

    问题 3
    R3 是否也可以滤除来自外部的噪声?

    再次感谢大家、此致、
    Kazuya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    了解 R3 是一个电阻器、用于防止浪涌对 IC 造成损坏吗?

    是的

    如果未插入 R3、 TPS563257 在输出线路出现浪涌时是否会损坏?  [/报价]

    是的、可能性取决于输出系统的行为。

    R3 是否也有过滤来自外部的噪音的作用?

    线束。  

    此致、

    Gautam

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gautam:

    非常感谢您的答复。

    我可以问您以下问题吗?

    问题 1:
    我认为使用 R3 的标准电路很少见。
    对于 TPS56257、为什么需要 R3?
    TPS56257 的 FB 引脚是否易受浪涌电流的影响?

    问题 2:
    R3 的主要用途是浪涌保护、而不是噪声过滤?

    问题 3
    R3 是 51Ω 的基础是什么?

    再次感谢大家、此致、
    Kazuya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我认为很难看到 R3 的标准电路。
    对于 TPS56257、为什么需要 R3?
    TPS56257 的 FB 引脚是否易受浪涌电流的影响?

    建议这样做、但大多数客户会在其应用中避免这样做。 R3 很难被使用。  

    R3 的主要用途是浪涌保护、而不是噪声过滤吗?

    主要是噪声滤波、更适合浪涌保护。  

    R3 是 51Ω 的基础是什么?

    EVM 优化了价值。 没有达到 51E 的理论值。  

    此致、

    Gautam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gautam:

    非常感谢您的支持。

    请让我确认一下。
    哪一个是正确的、您的 1 ' t 和 2 '次回复?

    您的 1 ' t 回复
    >它可作为电流限制器,并提供电涌保护。  

    第 2 次答复
    >主要的噪音过滤和更少的浪涌保护。  

    非常感谢您的答复。

    再次感谢大家、此致、
    Kazuya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kazuya-San, 其多用途特别得到更清洁的反馈信号即噪音过滤.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gautam:

    非常感谢您的答复和强有力的支持。

    我明白了。

    再次感谢大家、此致、
    Kazuya。