工具/软件:
大家好:
我的一个客户考虑将 TPS563257 用于其新产品。
现在、他们有以下问题。
请告诉我您的回复。
Q
R3、51 Ω 插入到器件数据表中图 8-1 的反馈电阻梯(51 Ω+7.5k Ω+10k Ω)。
1.插入 R3 的目的是什么?
2. 如何确定 R3 的值?
非常感谢您的答复。
此致、
Kazuya。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我认为很难看到 R3 的标准电路。
对于 TPS56257、为什么需要 R3?
TPS56257 的 FB 引脚是否易受浪涌电流的影响?
建议这样做、但大多数客户会在其应用中避免这样做。 R3 很难被使用。
R3 的主要用途是浪涌保护、而不是噪声过滤吗?
主要是噪声滤波、更适合浪涌保护。
R3 是 51Ω 的基础是什么?
EVM 优化了价值。 没有达到 51E 的理论值。
此致、
Gautam