This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3422:器件在 ESD 测试期间发生故障

Guru**** 2473260 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3422, TPS3424

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1553828/tps3422-device-failed-during-esd-test

器件型号:TPS3422
主题: TPS3424 中讨论的其他器件

工具/软件:

尊敬的团队:  

客户测试发现在进行 4&8kV 测试的整个机器测试期间 2/1000 TPS3422 失败。  

进行测试以发现 SWITCH_IN 电压为 2V8、且在按下复位按钮后没有 RST 信号。  

支持需求:  

您能否帮助检查可能导致该问题的原因、以及提高保护能力的任何建议? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们的团队将很快作出回应。 谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Masoud:

    这是 DVT 阶段的紧急情况、请帮助安排团队成员提供支持、感谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kailun:

    TPS3422 的额定电压仅为 2kV。 如果需要 HBM 8KV 器件、我们可以使用 TPS3424 来支持此规范。

    https://www.ti.com/product/TPS3424

    Jesse  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jesse:  

    HBM 8KV 不适用于 TPS3422、但在产品的 Type C 端口中、是否仍需要 8kV 才能复位 IC?