请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS3422主题: TPS3424 中讨论的其他器件
工具/软件:
尊敬的团队:
客户测试发现在进行 4&8kV 测试的整个机器测试期间 2/1000 TPS3422 失败。
进行测试以发现 SWITCH_IN 电压为 2V8、且在按下复位按钮后没有 RST 信号。
支持需求:
您能否帮助检查可能导致该问题的原因、以及提高保护能力的任何建议? 谢谢!

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
尊敬的团队:
客户测试发现在进行 4&8kV 测试的整个机器测试期间 2/1000 TPS3422 失败。
进行测试以发现 SWITCH_IN 电压为 2V8、且在按下复位按钮后没有 RST 信号。
支持需求:
您能否帮助检查可能导致该问题的原因、以及提高保护能力的任何建议? 谢谢!

尊敬的 Kailun:
TPS3422 的额定电压仅为 2kV。 如果需要 HBM 8KV 器件、我们可以使用 TPS3424 来支持此规范。

https://www.ti.com/product/TPS3424
Jesse