This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54240:CFD 兼容热模型

Guru**** 2473260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1551490/tps54240-cfd-compatible-thermal-model

器件型号:TPS54240


工具/软件:

尊敬的 E2E 设计支持团队

我们是、

 一家印刷电路板设计制造公司、为主要汽车制造商提供 PCB 设计服务、
 还开展模拟和分析工作、作为这些项目的一部分、
 此外、运作该网站、以提高公众对进行印刷电路板模拟的准则的认识。

我们目前正在使用您的反向转换器 IC “TPS54240DGQ",“,并、并正在考虑对此器件进行热流体分析。

我们有两个问题:

1.您是否可以提供可用于 CFD 的热模型? (我们正在使用六角形摇篮 CFD。)

θJA、我们正在考虑根据数据表中列出的 R θ J 值估算器件几何形状、从而创建兼容 CFD 的热模型。
您 θJA 告知我们、此 6 σ 值是使用 JEDEC 标准“1s 板“(2 层,不带铜平面)还是使用“2s2p 板“(4 层,带铜平面)测得?
如果使用 2s2p 电路板(4 层有铜平面)、是否在焊接面放置了接地铜平面?

如果您能回答、我将不胜感激。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  


    感谢您与我们联系!

    您是否可以提供可在 CFD 中使用的热模型? (我们正在使用六角形摇篮 CFD。)

    我们需要 NDA 详细信息来支持此申请。 我建议您联系您的区域销售联系人以支持此请求。

    [quote userid=“451333" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1551490/tps54240-cfd-compatible-thermal-model θJA 正在考虑根据数据表中列出的 R θ J 值估算器件几何形状、从而创建兼容 CFD 的热模型。
    您 θJA 告知我们、此 6 σ 值是使用 JEDEC 标准“1s 板“(2 层,不带铜平面)还是使用“2s2p 板“(4 层,带铜平面)测得?
    如果使用 2s2p 电路板(4 层,上面有铜平面)、是否在焊接侧放置了接地铜平面?

    我将在内部查看、然后返回给您

    谢谢你

    此致

    Onkar Bhakare

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Onkar Bhakare:

    感谢您的答复。

    我们需要 NDA 详细信息来支持此申请。 我建议您联系您的区域销售联系人以支持此申请。

    我们从事 PCB 设计和仿真业务,主要以合同为基础提供分析服务,以建立制造商。
    由于这种商业模式,我们不与贸易公司进行直接交易,这使得我们很难通过贸易公司与贵公司签订 NDA。
    通常、我们的客户制造商直接向 TI 索取模型最为合适。 然而、这种做法并不总是及时的。

    我将在内部进行检查并返回给您

    非常感谢、我期待着你的答复。
    以下是我们假设贵公司在测量热参数时采用的 PCB 布线模式。
    如果您发现任何错误或有任何建议、我们将非常感谢您的反馈。

    e2e.ti.com/.../Model_5F00_Calibration.pdf

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好


    非常感谢、期待您的答复。
    以下是我们假设贵公司在测量热参数时采用的 PCB 布线模式。
    如果您发现任何错误或有任何建议、我们将非常感谢您的反馈。

     我正在向我们的封装和散热团队核实这一点。 一旦听到、我就会回复您。

    此致

    Onkar Bhakare  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Shinoda

    我与我们的封装和散热专家检查了您的布线模式、看起来很好

    此外、由于此设备是 2010 年由另一个产品线进行的 RTM、因此我们在确认尺寸或地面规划的使用方式方面遇到了困难。

    感谢您的理解  

    此致

    Onkar Bhakare

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Onkar Bhakare:

    非常感谢您与封装专家和散热专家一起检查布线方式。 我们衷心感谢您的支持。

    关于您关于此器件是 2010 年 RTM 的评论、因此很难确认确切的尺寸或接地层用途、我们完全理解、详细的历史设计数据可能不再容易获得。

    我们假设热特性是根据 JESD51 标准进行的。 然而、由于数据表中热参数的测量条件没有明确规定、我们在生成具有足够理由和可靠性的模型时面临着重大困难。

    为了让我们以有效的方式进行模型调整,我们必须了解实际的测量条件。 因此,我们恳请您提供以下信息:

    获得同一封装或类似封装热参数的器件类型和测量条件(当前可用)。

    这些信息对于我们至关重要、可确保我们的模型准确且与您的表征数据一致。

    非常感谢您的合作和持续支持。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Shinoda


    我已经要求我们的团队检查采用类似封装的其他器件的数据、因为很少有器件使用 DGQ (HVSSOP) 封装、因此很难获得这些数据。 当我听到他们的声音后、我会再回来。

    感谢您的理解。

    此致

    Onkar Bhakare  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Onkar Bhakare:

    非常感谢您与您的团队核实。
    我们理解您可能难以获得 DGQ (HVSSOP) 封装的数据、因此我们非常感谢您对类似器件的支持。
    特别是、我们想知道是否对进行了热表征 2s2p 或 1s 电路板 以及是否 底层有一个接地平面
    此外,关于 PDF 我之前发送了几封邮件,如果你有任何意见或建议,我们将非常感激。
    我们期待您的反馈。

    此致、