工具/软件:
大家好、
BQ40Z80 出现问题、似乎每次都执行意外复位。 这种情况在电池放电时发生、通常为高电流、但并非始终 (20A/30A) 通信会在 BMS 停止 2 至 3 秒后再返回。
当它返回时、所有值看起来都是正确的(电压,电流等)、但是剩余容量相对于其原始值跃升了 10 到 20%。 我想象这是因为在复位时、芯片执行电压读数来确定当前的电池容量、而这是在相当重的负载下进行的、因此电压不准确。
我们如何解决此问题? 是否存在可以解释这些重置的已知问题或现象?
只要这样做很有用:这些电池用于通过使用 LTC4359 的理想二极管电路连接的冗余方案(两节电池)。 它们驱动一个无刷电机、在最大电流时电流约为 60A BQ40 连接到 STM32 MCU 以通过 smbus 读取。
非常感谢、