This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z80:意外复位

Guru**** 2473260 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z80

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1543140/bq40z80-unexpected-reset

产品型号:BQ40Z80


工具/软件:

大家好、

BQ40Z80 出现问题、似乎每次都执行意外复位。 这种情况在电池放电时发生、通常为高电流、但并非始终 (20A/30A) 通信会在 BMS 停止 2 至 3 秒后再返回。

当它返回时、所有值看起来都是正确的(电压,电流等)、但是剩余容量相对于其原始值跃升了 10 到 20%。 我想象这是因为在复位时、芯片执行电压读数来确定当前的电池容量、而这是在相当重的负载下进行的、因此电压不准确。

我们如何解决此问题? 是否存在可以解释这些重置的已知问题或现象?

只要这样做很有用:这些电池用于通过使用 LTC4359 的理想二极管电路连接的冗余方案(两节电池)。  它们驱动一个无刷电机、在最大电流时电流约为 60A BQ40 连接到 STM32 MCU 以通过 smbus 读取。

非常感谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Theodore、

    此问题已分配、并将在可能的情况下进行审核。

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    有任何关于这个主题的新闻吗?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Theodore:

    在重置发生的这段时间内是否可以共享日志文件? 此外、您能否启用寿命跟踪(LT_EN 命令)、以便我们可以在发生复位后查看 gg 文件中的值?

    此致、

    Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、我们遇到了一个类似的问题。 我们正在尝试实施一些可以解决该另一帖子的内容: e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1336537/bq40z80-device-resets-after-smbus-communication?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=i2c%2525252520reset%2525252520bq40z80#

    也许这对你来说是件好事

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anthony:

    感谢您的答复。 您能否指定在事件发生期间希望在日志中看到哪些数据?

    这是在 UAV 应用中、到目前为止只在飞行中发生、因此我们无法连接 BQ 编程器来监控事件、并且必须编辑我们的 MCU 代码来记录所需数据。

    @Jonathan:感谢链接,我们之前找到了它,并且处于相同的情况下(我们以 10ms 的间隔轮询),我们已经实施到 100 毫秒,但这没有任何影响。

    谢谢、

    Theo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anthony:

    感谢您的答复。 您能否指定在事件发生期间希望在日志中看到哪些数据?

    这是在 UAV 应用中、到目前为止只在飞行中发生、因此我们无法连接 BQ 编程器来监控事件、并且必须编辑我们的 MCU 代码来记录所需数据。

    @Jonathan:感谢链接,我们之前找到了它,并且处于相同的情况下(我们以 10ms 的间隔轮询),我们已经实施到 100 毫秒,但这没有任何影响。

    谢谢、

    Theo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我们已收到您的更新、并将在一周内收到一条消息。

    谢谢您、
    Alan