请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS7A47工具/软件:
您好:
LDO 的原理图如下所示:TPS7A4701RGWR

PCB 部分如下:

以下是调试过程:
电路板级测试显示输出纹波:

纹波为~μ V 12mV(约 60kHz、FFT 低频噪声非常明显);机器测试期间的底部噪声源应该是 LDO 输出纹波;
无论 LDO 是负载还是空载、LDO 都具有输出纹波(空载意味着移除两个串联的二极管,LDO 的输出电容器仍然存在);增加输出电容器的 ESR(使用钽电容器或铝电容器替换陶瓷电容器,具有或不具有负载):

移除输出陶瓷电容器(有或无负载):

在空载条件下、在 LDO 输出端子处将一个电阻接地、以便将 LDO 负载电流保持在 100mA 左右

如上所述、即使负载电流为 100mA、LDO 输出中仍存在纹波、

从主板上移除所有其他组件、只保留 LDO 电路、它仍然具有 7mV 纹波: