This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A47:关于 TPS7A4701RGWR 的问题

Guru**** 2501515 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1554115/tps7a47-question-about-tps7a4701rgwr

器件型号:TPS7A47


工具/软件:

您好:

LDO 的原理图如下所示:TPS7A4701RGWR

PCB 部分如下:

以下是调试过程:

电路板级测试显示输出纹波:

纹波为~μ V 12mV(约 60kHz、FFT 低频噪声非常明显);机器测试期间的底部噪声源应该是 LDO 输出纹波;

无论 LDO 是负载还是空载、LDO 都具有输出纹波(空载意味着移除两个串联的二极管,LDO 的输出电容器仍然存在);增加输出电容器的 ESR(使用钽电容器或铝电容器替换陶瓷电容器,具有或不具有负载):

移除输出陶瓷电容器(有或无负载):

在空载条件下、在 LDO 输出端子处将一个电阻接地、以便将 LDO 负载电流保持在 100mA 左右

如上所述、即使负载电流为 100mA、LDO 输出中仍存在纹波、


从主板上移除所有其他组件、只保留 LDO 电路、它仍然具有 7mV 纹波:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:

    LDO 的输入是否无噪声?  您是否还能提供输入的示波器屏幕截图?  

    此致、

    Alex Davis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Jimmy、

    噪声似乎是 60Hz(而不是 60kHz)、对吧? 我们是否确定这不是与壁式电压频率相关的噪声?  

    ~ Aaron