This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ51013B:充电期间的噪声

Guru**** 2473260 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ51013B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1549944/bq51013b-noise-during-charging

器件型号:BQ51013B
主题中讨论的其他器件:BQ51013

工具/软件:

您好、TI 团队、

使用 BQ51013 进行充电时、客户会遇到非常规律的“嘶嘶“声。 您能否提供有关如何解决此问题的建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好交换机、

    具有此行为的器件所占的百分比是多少? 噪音可能来自许多不同的区域、您能否确定 PCBA 噪音的来源?

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi KWyatt、

    示波器在充电期间(使用 5V 负载)捕获了 500mA 的电压波形、显示了周期性脉冲。 这些脉冲的频率与所听到噪声的频率相同。 脉冲周期约为 250ms、当脉冲扩展时、显示为 2kHz 信号(应是 ASK 调制信号)。

    规格表明、RECT 引脚在稳定充电期间不会有此类脉冲信号。 不过、在实际测试中、这些脉冲存在、其振幅随着负载电流的增加而减小。 请帮助解决此问题。 谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高开关  

    感谢您提供更多信息。

    如果噪声速率为 250ms、可能是由 RECT 电容器的压电效应引起的。   

    这可以通过在非常短的引线上扩展 PCB 中的电容器来测试。  也用作用钽或电解电容器替代的测试。

    如果电容器有以下问题:

    1.) 在电容器下方切割一个槽

    2.) 在 PCB 的两侧安装相同的电容器

    3.) 一些制造商具有低音频噪声电容器。

    4.) 从较大的封装电容器更改为多个较小封装器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bill、

    飞线已!噪声不是由电容器引起的。是否有任何其他建议?谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高开关

    需要检查的其他一些事项:

    1.) 您能否发送原理图进行审核?

    2.) 还要检查 COMM1 和 COMM2 电容器。

    3.) 线圈和 IC 之间的串联谐振电容器使用哪种类型的电容器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bill、

    原理图如下所示。 对于 COMM1/COMM2 的电容器、我有一次将其从 22nF 更改为 47nF、脉冲振幅变得更大。 谐振电容器使用 X7R、我还尝试了用 NP0 替换它、但没有改善。

    我在其他 TI 案例中也遇到过同样的问题。 链接:BQ51013B:嗡嗡声噪声/FOD 限制 — 电源管理论坛-电源管理 — TI E2E 支持论坛
    这种情况也有异常脉冲和 RECT 噪声。 其中一个答复指出:TX 和 RX 之间的通信数据包似乎已损坏。
    是否有办法验证通信数据包?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高开关

    这种情况也有异常脉冲和 RECT 噪声。 其中一个答复指出:TX 和 RX 之间的通信数据包似乎已损坏。
    是否有办法验证通信数据包?

    出现通信问题的迹象是输出降至 0V、然后重新启动。  重启的中断时间约为 40mS。   

    示波器捕获了充电期间(负载为 RCET/5V 500mA) 的)的电压波形、显示了周期性脉冲。 这些脉冲的频率与听到的噪音相同。

    查看上述示波器捕获单元的工作时间超过 4 秒、然后关闭而不重新启动。  看起来不像是通信问题。  

    谐振电容器使用 X7R、我还尝试了用 NP0 替换它、但没有改进。

    建议使用 COG/NPO 电容器作为谐振电容器以减少损耗。  也分为两个器件以进一步减少损耗。

    原理图如下所示。 对于 COMM1/COMM2 的电容器、我有一次将其从 22nF 更改为 47nF、脉冲振幅变得更大。 谐振电容器使用 X7R、我还尝试了用 NP0 替换它、但没有改进。

    这听起来不错、电容值更大、会增加谐振频率的变化。   

    22nF 的标准值良好、但也可以使用较小值的 COMM 电容器。  COMM 值约为谐振电容器的 10%、在此应用中大约 10nF 至 15nF 可能也可以正常工作。

     

    另一个要检查的电容器是输出端的 C8、怀疑输出端也可能存在一些纹波。