主题中讨论的其他器件:BQ51013、
工具/软件:
您好、TI 团队、
使用 BQ51013 进行充电时、客户会遇到非常规律的“嘶嘶“声。 您能否提供有关如何解决此问题的建议?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Hi KWyatt、



高开关
感谢您提供更多信息。
如果噪声速率为 250ms、可能是由 RECT 电容器的压电效应引起的。
这可以通过在非常短的引线上扩展 PCB 中的电容器来测试。 也用作用钽或电解电容器替代的测试。
如果电容器有以下问题:
1.) 在电容器下方切割一个槽
2.) 在 PCB 的两侧安装相同的电容器
3.) 一些制造商具有低音频噪声电容器。
4.) 从较大的封装电容器更改为多个较小封装器件。
您好 Bill、


高开关
这种情况也有异常脉冲和 RECT 噪声。 其中一个答复指出:TX 和 RX 之间的通信数据包似乎已损坏。
是否有办法验证通信数据包?
出现通信问题的迹象是输出降至 0V、然后重新启动。 重启的中断时间约为 40mS。
示波器捕获了充电期间(负载为 RCET/5V 500mA) 的)的电压波形、显示了周期性脉冲。 这些脉冲的频率与听到的噪音相同。
查看上述示波器捕获单元的工作时间超过 4 秒、然后关闭而不重新启动。 看起来不像是通信问题。
谐振电容器使用 X7R、我还尝试了用 NP0 替换它、但没有改进。
建议使用 COG/NPO 电容器作为谐振电容器以减少损耗。 也分为两个器件以进一步减少损耗。
原理图如下所示。 对于 COMM1/COMM2 的电容器、我有一次将其从 22nF 更改为 47nF、脉冲振幅变得更大。 谐振电容器使用 X7R、我还尝试了用 NP0 替换它、但没有改进。
这听起来不错、电容值更大、会增加谐振频率的变化。
22nF 的标准值良好、但也可以使用较小值的 COMM 电容器。 COMM 值约为谐振电容器的 10%、在此应用中大约 10nF 至 15nF 可能也可以正常工作。
另一个要检查的电容器是输出端的 C8、怀疑输出端也可能存在一些纹波。